It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

新泽西泵站保持20年无堵塞泵送

新泽西泵站保持20年无堵塞泵送

2001年安装赛莱默的飞力泵,在N技术的守护下,已保持20年稳定运行无堵塞。

新泽西州的费尔劳恩行政区距离纽约市仅10英里,这里是一个郊区小镇,没有中城区的摩天大楼和繁华喧嚣。该镇设立于1924年,位于伯根县,面积约5平方英里,拥有34,000人口。费尔劳恩有两个火车站,许多在曼哈顿和都会区其他地方工作的人都居住在这里。

费尔劳恩曾经也负责处理本地产生的污水,但现在通过污水系统输送到Passaic Valley Sewerage Commission污水厂进行处理。费尔劳恩每天产生350万到400万加仑的污水。污水系统包括550,000延英尺的管道,而管道的末端通常都会携带一部分现代垃圾。

和任何城镇一样,碎布、毛巾和其他马桶冲不掉的杂物最终都会进入下水道。污水部门面临的主要挑战是确保污水一直以最有效的方式流动。污水泵站一旦出现堵塞,就可能导致维护成本增加、停机和污水外溢,不仅污染环境,还可能被监管部门罚款。

手动清理堵塞泵上的碎布和杂物

当Jake Mamo刚进入污水行业时,他很快发现有一种维护工作非常令人头疼,那就是清理堵塞的污水泵。Mamo现在已成为一名公共工程主管,他介绍了自己刚来到费尔劳恩时是如何定期疏通泵的。

他在谈到镇上的一个主要泵站时说:“我们必须每天清理Radburn泵站的泵,也就是每周5天还加上周末。这项工作至少需要两个人。我们要关闭8英寸的吸入和排水阀,然后关掉电源。在干坑里,我们要拆下泵底的6英寸检查孔盖板,然后把胳膊伸进去,从泵里面拉出所有的碎布和杂物。”

针对Radburn和Saddle River这两个最大的泵站的堵塞问题,Mamo和费尔劳恩考虑了一些解决方案,包括安装粉碎机和污水研磨机。但他们最终还是想要用更加省时省力的方法来解决泵堵塞的问题。

飞力N技术泵专攻堵塞难题

Pumping Services, Inc. (PSI)向Mamo和该镇伸出援手,拿出了一个能解决泵堵塞的方案。PSI是赛莱默旗下品牌飞力在新泽西州北部的独家泵产品经销商。现任PSI市政销售经理的John Corkery长期以来一直为Mamo和费尔劳恩提供服务。早在1999年,Corkery就推荐将飞力N技术污水泵用于Radburn泵站的三台泵中的第一台。

飞力N技术泵采用创新且可靠的叶轮设计。N型叶轮叶片具有后掠前缘,因此碎布和其他杂物不会被锋利的边缘挂住。此外,叶轮有一个导向销,可将固体物从中心扫到入口周围。当固体物到达周围时,就会被引导到泄压槽里,并沿着叶轮叶片的尖端滑动,最后从泵排放口流出。叶轮的节能优势也很明显,通常可以减少25%以上的能耗。

费尔劳恩于1999年在Radburn泵站安装了第一台N技术泵。由于效果显著,该站在2001年又更换了另外两个泵。随后在其他泵站也安装了飞力泵,包括该区最大的泵站——Saddle River。自2001年以来,Saddle River一直使用三台飞力N技术泵,成功实现无堵塞运行。

20年无堵塞泵送

费尔劳恩选用飞力N技术泵后,一劳永逸地解决了堵塞问题。

Mamo说:“我们从来没有因为堵塞而把泵拉出来。在Radburn,我们至少有一台泵总是在持续运行。所以这些泵基本上已经无堵塞运行了20年。”

此外,费尔劳恩也不必为泵站安装粉碎机或污水研磨机。飞力泵可轻松处理碎布和其他杂物。由于飞力泵非常高效,Mamo和同事能够专注于其他相关工作,力求让系统正常运行近100年。

Corkery表示:“Jake实施了一个可靠的预防性维护计划。”Mamo表示赞同:“我们会对泵进行定期检查和适当维护。每五年就派一辆真空卡车来清理泵站湿井中的沉积物。”

费尔劳恩的污水部门采取积极预防的维护措施,加上PSI的服务和飞力N技术,对这个小镇而言就是一种“必胜组合”。飞力N技术泵已无堵塞运行20年,这让Mamo和他的团队能够腾出时间,专注满足主要都会区在运行现代污水系统方面的其他诸多需求。

详细了解赛莱默飞力N技术水泵和污水泵

了解飞力Concertor携创泵送系统如何实时自动调整其性能。