您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
特雷勒堡港借助集成智能技术解决停泵问题

特雷勒堡港借助集成智能技术解决停泵问题

自从安装了赛莱默的解决方案后,特雷勒堡港近三年没有再遇到停泵问题,之前一个月总会出现一两次。

360x360_Trelleborg2.png

特雷勒堡是斯堪的纳维亚半岛最大的滚装货运港口。该港需要升级其污水泵站,以防止出现漫溢和停泵,同时还能够正确地向进港船只收取卸污费用。赛莱默的解决方案包括集成智能技术加成的飞力Concertor携创泵和基于云的警报服务Avensor。该解决方案有效帮助该港简化运营,节约时间和支出,并避免了停泵。

特雷勒堡港位于德国以北85公里的瑞典,高度注重持续发展、优质服务和可持续性。该港每年会运送超过1100万吨货物和180万名旅客。许多轮渡航线可达德国的特拉弗明德、罗斯托克和萨斯尼茨、波兰的斯维诺乌伊希切和立陶宛的克莱佩达,与欧洲大陆建立了便利的通道。

频繁停泵导致污水漫溢

该港的污水站之前用的泵比较老旧,停泵现象频发。而检修人员经常无法及时到场维修,导致污水漫溢。此外,老旧设备无法让管理人员及时了解泵站的情况以及何时需要维护。泵站始终保持运行对确保港口业务的正常开展非常重要,因为港口会向渡轮收费,以清空水箱中的污水和灰水(使用过的水)。

特雷勒堡港服务经理Håkan Nilsson表示:“我们必须立即解决泵站问题。我给赛莱默公司打了电话,因为我知道他们有很棒的优质产品。”

实时性能调整和警报

与赛莱默联系后,该港首先向赛莱默租用了泵,更换掉旧泵。由于该解决方案的效果非常出色,该港决定购买赛莱默的全套解决方案,其中包含赛莱默的飞力Concertor携创泵,这是世界上第一个采用集成智能技术的污水泵送系统,以及赛莱默的智能监控平台Avensor。

飞力Concertor携创泵能感知所处环境的运行条件并实时调整其性能。与传统的泵送系统相比,这款产品使泵站运营商能够节省高达70%的能耗。

Avensor是一项基于云的数字服务,可为泵站或其他水利基础设施提供警报和数据驱动的洞察力。该服务包括在泵站安装调制解调器,与控制器和Avensor云解决方案进行通信。因此用户只要使用智能手机、平板电脑或台式电脑就能对泵站进行远程监控。

Avensor还可以接入已有的SCADA系统,形成一个可提供各类警报的系统。警报实时显示,可以直接在应用程序中查看,也能以短信和电子邮件的形式来发送。


“赛莱默基于云的警报服务让我们以全新的方式对系统有了全面的把控。我们可以看到正在发生的一切,并迅速采取必要措施。”

借助Avensor,该港现在可以跟踪其泵站,并统计水位、流量、用电量以及泵的运行速度等相关数据。运营商还知道泵站何时需要维修,这对维修人员来说是一种全新的体验。这些统计数据可帮助简化运营,并准确了解船只在靠港时排放了多少污水。

快速响应和妥善安排检修

新装置已运行近三年,表现一直非常出色。高效的Avensor监控服务帮助该港时刻了解各个泵站的情况,并及时采取应对措施。运营商还可以及时评估并妥善安排检修。

Nilsson称赞道:“赛莱默很好地帮助我们解决了这个问题,这一点必须高度肯定。我们对这个新系统非常满意。我们也非常看重优质且快速的服务,赛莱默值得我们信任。”

特雷勒堡港会继续发展壮大,到2026年将建成许多新泵站。2021年出台的一项新法规要求,航运公司不得将黑水或灰水直接排放到海中。因此,要确保港口所有泵站始终保持最高性能的运行水平也变得更有挑战性。借助赛莱默基于云的监控服务,该港可以全面了解系统的运行情况,防止出现可能导致污水漫溢入海的停泵现象,在性能和可持续性上有了更大的提高。

详细了解赛莱默如何帮助客户推进可持续发展