It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Peru. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
El puerto de Trelleborg elimina la interrupción de sus bombas gracias a la inteligencia integrada

El puerto de Trelleborg elimina la interrupción de sus bombas gracias a la inteligencia integrada

Desde que instaló la solución de Xylem, el puerto de Trelleborg no ha tenido interrupciones en sus bombas en casi tres años, en lugar de hacerlo una o dos veces al mes como antes.

360x360_Trelleborg2.png

Trelleborg, el mayor puerto de carga rodada de Escandinavia, necesitaba actualizar sus estaciones de bombeo de aguas residuales para evitar inundaciones y paradas de las bombas y para poder cargar correctamente los buques que llegan para descargar las aguas residuales cuando están en el puerto. La solución de Xylem incluía bombas Flygt Concertor, con inteligencia integrada, y Avensor, un servicio de alarma basado en la nube. La solución ha permitido al puerto optimizar las operaciones, ahorrar tiempo y dinero y eliminar las interrupciones de las bombas.

El puerto de Trelleborg, situado en Suecia a 85 kilómetros al norte de Alemania, se centra en el desarrollo continuo, el servicio de alta calidad y la sostenibilidad. Cada año se transportan por el puerto más de 11 millones de toneladas de mercancías y 1,8 millones de pasajeros. Las numerosas líneas de ferri del puerto constituyen un enlace clave con la Europa continental, a través de Travemünde, Rostock o Sassnitz en Alemania, Świnoujście en Polonia y Klaipeda en Lituania.

Las frecuentes interrupciones de sus bombas provocaban inundaciones

Las estaciones de aguas residuales del puerto estaban anteriormente equipadas con bombas antiguas que interrumpían su funcionamiento con frecuencia. A menudo, el personal de servicio no podía llegar a las estaciones a tiempo para reparar las bombas, lo que provocaba inundaciones. Además, los antiguos equipos no podían ofrecer una visión general ni conocer el estado de las estaciones ni cuándo se necesitaba el servicio. Es muy importante para el negocio del puerto que las estaciones de bombeo estén siempre en funcionamiento, ya que el puerto cobra a los ferris por vaciar sus depósitos llenos de aguas residuales y grises (agua ya utilizada).

«Necesitábamos resolver los problemas de nuestras estaciones de bombeo inmediatamente», dice Håkan Nilsson, director de servicios del puerto de Trelleborg. «Llamé a Xylem, que sabía que tenía productos excelentes y de alta calidad.»

Ajustes de rendimiento y alertas en tiempo real

Tras ponerse en contacto con Xylem, el primer paso que dio el puerto fue alquilar las bombas de Xylem y sustituir las más antiguas. Como esta solución mostró grandes resultados, el puerto decidió invertir en una solución completa de Xylem. La solución consistía en el Flygt Concertor de Xylem, el primer sistema de bombeo de aguas residuales del mundo con inteligencia integrada, y Avensor, la plataforma de supervisión inteligente de Xylem.

Flygt Concertor detecta las condiciones de funcionamiento de su entorno y adapta su rendimiento en tiempo real. Además, el sistema de bombeo permite a los operarios de las estaciones de bombeo un ahorro energético de hasta el 70 % en comparación con un sistema de bombeo convencional.

Avensor es un servicio digital basado en la nube que proporciona alertas e información basados en datos para las estaciones de bombeo u otros activos de la infraestructura del agua. El servicio consiste en instalar un módem en la estación de bombeo, que se comunica con los controladores y la solución en la nube de Avensor. Esto permite supervisar a distancia la estación mediante teléfonos inteligentes, tabletas u ordenadores de sobremesa.

Avensor también puede conectarse a los sistemas SCADA existentes. Esto permite al Puerto de Trelleborg disponer de un único sistema para todas las alertas. Las alertas se muestran en tiempo real y pueden verse directamente en la aplicación, así como enviarse mediante mensajes de texto y correo electrónico.

«El servicio de alarmas basado en la nube de Xylem nos da una visión general totalmente nueva», dice Nilsson. «Podemos ver todo lo que está pasando y podemos desplazarnos rápidamente al lugar en caso de necesidad.»

Con Avensor, el puerto puede ahora hacer un seguimiento de sus estaciones de bombeo y mantener estadísticas sobre los niveles de agua, los caudales, la cantidad de energía utilizada y la velocidad a la que funcionan las bombas. Los operarios también saben cuándo una estación necesita ser revisada, lo que es completamente nuevo para el personal de servicio. Las estadísticas se utilizan para optimizar las operaciones y conocer exactamente la cantidad de aguas residuales que descargan las compañías navieras cuando están en el puerto.

Tiempos de respuesta rápidos y servicio debidamente planificado

La nueva instalación lleva funcionando casi tres años y durante este tiempo ha dado unos resultados extraordinarios. Gracias al eficaz servicio de supervisión de Avensor, el puerto sabe en todo momento lo que ocurre en las distintas estaciones y puede actuar con rapidez si ocurre algo. Los operarios también pueden evaluar y planificar debidamente el servicio a tiempo.

«Hay que elogiar a Xylem por haber resuelto la situación tan bien», dice Nilsson. «Estamos muy satisfechos con nuestro nuevo sistema. Obtener un servicio excelente y rápido es importante para nosotros, así como poder confiar en una organización.»

El puerto de Trelleborg sigue creciendo y tendrá muchas estaciones de bombeo nuevas listas para 2026. Un nuevo requisito legal a partir de 2021 establece que las compañías navieras no podrán descargar aguas negras o grises directamente en el mar. Esto incrementa la importancia de garantizar que todas las estaciones de bombeo del puerto tengan un rendimiento constante al más alto nivel. Con el servicio de supervisión basado en la nube de Xylem, el puerto tiene una visión general completa del sistema y puede evitar cualquier tiempo de inactividad que pueda provocar inundaciones o vertidos al mar, mejorando el rendimiento y la sostenibilidad.

Learn more on how Xylem is helping advance sustainability for our customers.