It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

水务运营商备战零碳未来

水务运营商备战零碳未来

在格拉斯哥举行的联合国气候变化大会已落下帷幕,接下来该思考的就是:下一步该怎么走?大会为全球展开更有力的气候行动奠定了基础,同时也为这些行动指明了新方向,注入了更强大的动力。但是,制定净零排放路线图的工作要落实到各个国家和行业。要快速取得进展也是可能的,而作为温室气体排放主要来源的水务行业给出了一个很好的例子。

水和污水的输送与处理需要消耗大量能源,而水务公司约占全球温室气体排放量的2%。赛莱默首席可持续发展官Claudia Toussaint在最近的一篇Making Waves文章中强调,公用事业公司现在应该抓住机会,利用当前的高效技术,以极少成本甚至零成本快速将排放量减少一半。实现这一目标的条件已经到位:负担得起的技术、经验、资金、合作以及监管部门不断推出的激励措施。据英国水务公司协会(Water UK)称,自2011年以来,英国的水务公司已经通过提高能效、利用可再生能源和其他措施,将运营排放量减少了近一半。

在赛莱默,我们正在与世界各地的客户携手努力,部署高效技术,在迈向净零的路上取得有效的早期进展。比如智能泵送系统、泄漏检测传感器和其他数字驱动解决方案,它们可以在水处理、输送和检测过程中帮助减少对能源的使用。2020年,我们的解决方案帮助客户减少了70万吨碳排放,相当于15万辆汽车停驶一年。

让我们来看看哪些水务运营商以低成本的方式迅速取得重大成果

以下是我们的高效解决方案如何帮助世界各地的水务运营商实现净零排放的一些案例。

  • 意大利Alto Seveso城市污水处理厂: 该污水处理厂位于意大利北部,负责处理当地纺织品制造商产生的污水。该厂想要降低其排放污染物的风险,同时减少能耗。通过部署赛莱默的创新生物处理系统,工厂将能耗减少了20%,并改善了附近塞维索河(Seveso River)的水质。了解详情

  • 德国库克斯港污水处理厂: 这家污水处理厂想要在满足法规要求的前提下,减少曝气过程中的能耗和对化学品的使用。因此,该厂选择了赛莱默的处理系统优化技术。这项技术利用人工智能(AI)来分析该厂数据采集与监控系统(SCADA)的数据。通过对操作曝气机的最佳设定点做出预测,将工厂的曝气能耗降低了30%,效率和可持续性得到了大幅提升。了解详情

  • 中国北京大兴国际机场: 这是全球最大的单体航站楼,于2019年9月正式启用。这座采用先进技术的机场总投资高达110亿美元,遵循了“绿色之城”的环保理念。高效节能的泵送解决方案是该项目的关键要求。赛莱默为机场提供了跑道排水系统以及航站楼地源热泵系统。整个机场10%的可再生能源由这些解决方案产生。了解详情

  • 纽约长岛萨福克郡公共工程部门: 萨福克郡公共工程部门管理着26个污水处理厂和下水道系统、80多个泵站和1,250多英里的污水管道。借助智能自动化和控制技术,该部门现在能够主动监控其运行并做出实时调整,以更好地服务社区。一个泵站的能耗降低了45%了解详情

除了通过各种解决方案推动积极的改变之外,赛莱默还致力于减少自身的碳足迹。我们已承诺在2050年之前让整个价值链达到净零碳排放,同时有望在2030年之前实现科学合理的目标。此外,我们正在努力通过各种方式帮助更多人了解实现净零排放的机会,比如我们的最新论文《水务公司:快速迈向零碳未来》(Water Utilities: Moving Fast Toward A Zero-Carbon Future),同时呼吁水务行业的利益相关者加入“零碳竞赛”。

我们相信,水务行业有机会在应对气候变化方面发挥出巨大作用。更重要的是,其他行业可以借鉴我们的经验,在“零碳竞赛”中取得优异表现。

点击此处查看有关水务公司“零碳竞赛”的更多信息

查看我们最新的可持续发展报告,了解赛莱默如何努力减少自身的运营及其他方面的排放。