It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
查看全部 Defender® Regenerative Media Filters

Defender® 再生介质过滤系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

斩获奖项的 Defender® 再生介质过滤 (RMF) 系统能够过滤低至 1 微米的颗粒,而且无需反洗。 此类系统可以: 实现优异的水质 减轻对环境的影响 最大程度减少运行成本 提供出色的水质

想要从沙缸跳跃到再生介质过滤系统: 根据经验,可以达到:

  • 节约90%的用水
  • 节约50%的能源
  • 节约30%的化学品
  • 节约75%的占地空间
  • 减少95%的颗粒物

Defender®全自动再生介质过滤系统与传统的砂缸过滤器相比,可大量节约用水并削减能耗。在休闲娱乐水处理领域Defender®迅速取代了砂缸过滤器成为水质过滤的不二之选。

再生介质过滤器在水上运动设施的日常运行成本中节省了大量成本。为了突出潜在的成本节约,Neptune Benson可以评估您当前的设施(或即将到来的项目)并展示成本节约分析报告,概述与传统砂滤器相比,在水、能源、化学品消耗和所需占地面积方面的节约。

由于其创新的“碰撞”工艺,Defender®RMF系统显著减少了流向排水管的反冲洗水量。Defender过滤器不是反冲洗,而是自动“碰撞”以重新生成优质珍珠岩介质,以重新开始。经过大约4周的“碰撞”后,珍珠岩可能被污垢颗粒浸透,需要快速更换介质。

Defender过滤器所占用的建筑空间更小,从而节省更多的成本。

相比同等过滤流量的砂缸过滤器所占用的建筑空间,Defender仅需1/4至1/6的占地空间,大大节省了建筑空间及施工成本。Defender过滤器更轻的重量和更小的体积可以降低地板建造的费用。按照每平米75美金到150美金的建造价格来估算,使用Defender过滤器可以节省数以万计的费用。

Defender过滤器在整个过滤循环过程中的水头损失非常低,可减少电费。

一个大流量的砂缸过滤器的初始压差,根据介质的不同,范围从4 到 6 psi (27.6 kpa 到41.4 kpa)。不同的是,Defender再生介质过滤系统的初始启动压差约为1 psi (6.9 kpa)。

将压差转换成水头意味着可以节省大约12英尺 (3.65米)的水头(TDH),进而最终将转换成能耗的节约。在大多数情况下,Defender过滤循环需要的泵电动机比砂缸过滤器的要小。使用一个25hp的而不是30hp的电动机每年可以节省约3千美元。

在一个拥有众多景点的水乐园,能耗节省将会更显著。

将其转换为水头可节省近12英尺(3.65米)的总动态水头(TDH),这直接转化为马力和能源节约。例如,每台发动机每年可节省3000美元的电力,而不是每台发动机节省30美元。

Defender过滤器可去除1微米以下的颗粒。随着人们对诸如隐孢子虫病等娱乐性水传播疾病(RWI)的日益关注,去除的颗粒越小,对您的洗澡者的水质和安全性就越好。由于增加了过滤面积和污垢容量,Defender过滤器特别适用于带有大量洗浴器负荷的游泳池。

凭借其优良的过滤能力,Defender过滤器还可以延迟浊度的增加。高性能过滤能力,以及由于尽量减少反洗循环而减少补给水,降低了化学要求和相关的浊度积聚。

北卡罗来纳大学最近一项关于隐孢子虫和游泳池水中微粒去除的研究结果表明:

  • 滤筒和预滤器的性能均优于预滤器和珍珠岩。

  • 单次通过测试,使用珍珠岩介质的隐孢子虫去除率为99.9%。

  • 当测试1微米颗粒物去除率时,珍珠岩的去除率为56.5%,而砂缸为20.2%。

无需反冲洗从而大幅地节约废水排放,进而节约化学药剂的费用和将新补充水需要消耗的高额能源费用。试想:处理1400万加仑的水需要投加的化学药剂的费用和将新补充水从10oC加热到27oC需要消耗的费用是多少?

此外,很重要的一点是,Defender可清除细微的水中杂质,达成最高标准的水质,进而节省化学药剂的费用。

预计每年节省的费用在42,000美元到52,000美元之间,具体取决于当地的燃油、燃气或用电的费用。基于一个典型的水上乐园反冲洗消耗水量再循环率为454 m3/h。

相关产品