It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 臭氧系统

Pacific Ozone™PGS 系列成套臭氧发生器系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

PGS 系列臭氧消毒系统尺寸紧凑,可快速无缝集成到您的水处理或消毒系统与工艺 之中。PGS 系列具有非常高效的生产和输送能力,可达 18-70g/h 臭氧,具有最先进的性能和安全特性。

有了Pacific Ozone™成套生成器系统,您只需要的只是空气、水和电,即可提高流程的效率和安全性。

PGS系列臭氧消毒系统是一种紧凑型产品,旨在快速、无缝地集成到您的水或消毒系统和过程中。PGS系列具有最新的性能和安全特性,可高效生产和交付18-70g/h的臭氧。PGS设计用于卫生工业应用,易于与制药、饮料和食品、个人护理和其他工业过程集成和自动化。PGS将到达现场,充分调试和鉴定,以便快速安装,使用储罐或在线工艺执行消毒和消毒任务。高性能和简单性,适用于最苛刻的臭氧消毒应用。

基于臭氧注入方法,PGS系列有两种核心配置设计:被动注入或主动注入。被动注入配置利用集成废气分离器和自毁装置,在集成混合容器内进行独特处理。该工艺利用净化水的工艺流程。主动注入配置利用您的储水箱,通过在水箱中追逐设定点,将水再循环以进行处理。这是通过HMI和集成环境臭氧探测器(AO3)和溶解臭氧分析仪(DO3)的智能逻辑进行管理的。主动注入设计的可选第二配置是添加额外的DO3分析仪。

  • 耐腐蚀不锈钢
  • 简单易用的软件和 10” HMI 触屏
  • 空冷式 FPT钛反应器元件
  • 无需冷却水
  • 实现精确线性臭氧控制
  • 内置制氧机
  • 不锈钢结构
  • 可接入以太网/IP 网络

  • 臭氧按需生产,高效节能 –低运营成本
  • 低资本投资
  • 安装和集成十分方便
  • 已完成系统调试和认证
  • 自动执行启动、停止和吹净序列
  • 可视化臭氧产量指示
  • 升级现有系统的理想之选

  • 消毒
  • 设备清洗和消毒
  • 成分水
  • 水产养殖
  • 纯净水
  • 卫生处理
  • 高纯度水处理
  • CIP

技术规范