It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 臭氧系统

NG 臭氧发生器

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

我们的旗舰版臭氧发生器和氧气系统将气冷式臭氧发生器与车载氧气浓缩器相结合,并将它们封装在紧凑的壁挂式不锈钢外壳中。

  • 使用直观的仪器面板
  • 用户友好
  • 设置和操作简易快速

NG 系列提供了先进的臭氧发生器和集成式臭氧/氧气系统,它们将气冷式臭氧生成与车载氧气浓缩功能整合在紧凑的壁挂式
不锈钢外壳中。功能强大的
用户友好型 SGA 系列设备的
产能高达将近 4 磅臭氧/天,非常适合多种商业和工业应用,有些型号可配备独立的车载压缩器。

具有不锈钢壁挂式
外壳的气冷式陶瓷和钛反应器单元,可配备车载氧气浓缩器、压缩空气过滤器/调节器以及
自动排水组件、过热、压力和流量保护、数字化经典面板界面等特性,适用于远程/本地控制和 4-10 mA 可变控制、远程打开/关闭

经过实践检验的耐用、可靠运行能力,可快速部署 - 氧气型号可以连接到清洁的厂房空气,并且/或者使用车载空气压缩器组件

技术规范