It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 Disinfection Process Analyzers & Controllers

Rivo™ I 控制系统 水处理控制系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段

  新一代控制系统,通过使用一个智能平台即可对Evoqua消毒系统进行全面控制。  

  • 具有增强数字功能的尖端技术
  • 通过加强对用水的分析和控制来提高效率
  • 根据特定客户需求灵活配置

Rivo™ 控制系统集成了Evoqua各种消毒系统,通过使用一个智能平台,更容易地用来监控、控制和处理整个消毒系统。该系统易于配置、集成,并且可以轻松扩展以满足未来的监控需求。

控制系统允许实时监控多个工艺参数,从而降低化学品的消耗成本,提高化学品的日常使用安全性和投加剂量准确性。凭借先进的监测和控制能力,Rivo 控制系统使水处理厂用户能够降低成本并提高生产力。

  • 实时投加控制
  • 最多支持4个灵活的IO模块端口
  • 用于多站点管理的远程监控和自动警报
  • 高分辨率的直观触摸屏
  • 数据记录存储至设备存储器
  • 各种通信协议的可扩展接口功能
  • 经过CE、UK CE、RCM、CSA认证

  • 可无缝集成到任何水处理系统中
  • 简单的设置和数据管理,可完全控制水质
  • 优化化学品使用
  • 以合规为重心,用来满足各国消毒法规
  • 最低维护要求
  • 经过验证的安全措施,确保安全可靠的运行
  • 可集成Evoqua认证过的第三方传感器

市政应用

  • 自来水
  • 污水

工业应用

  • 水产养殖  
  • 冷却塔
  • 食品饮料
  • 微电子
  • 制药行业的工业用水