您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
与客户携手解决印度各地水问题

与客户携手解决印度各地水问题

在印度的许多城市,由于管道泄漏、水表破损或失窃,超过40%处理过的水在进入各家各户之前就流失了。此外还存在其他比较严重的水问题,比如污染导致水质差等等。

在过去一年中,疫情让人们更加迫切地需要清洁用水和可靠的卫生设施,而这两点是防止疾病传播并保持社区运转的关键。要优化水管理,包括防止水资源浪费,采用先进的技术解决方案是必不可少的。

印度各地水务公司和工业企业的水务专家,以及其他供水用户和政策制定者都在全力以赴,协助解决该国最严峻的水问题。赛莱默印度公司(Xylem India)很荣幸能加入他们的队伍,为他们的重要工作提供支持,帮助印度提高水资源的安全性。

解决污水问题,打造更具弹性、更健康的社区

在古吉拉特邦的贾姆讷格尔市,污水通过露天排水沟来输送,造成环境污染和积水等问题,同时也导致饮用水被污染。该市未经处理的污水被排放到汇入卡奇湾海域的兰加马蒂河(Rangmati)和纳格马蒂(Nagmati)河中,对海洋和其他生物构成威胁,包括姬雅迪亚(Khijadia)的鸟类保护区,同时也对环境造成了其他负面影响。

Essar Projects Ltd和Thermax Joint JV受该市委托,开始着手解决这些问题,并为此建造了日处理量7000万升的污水处理厂,负责15年的运营。Essar与赛莱默合作启用间歇式循环延时曝气活性污泥法(ICEAS),这是一种用于市政和工业污水处理的先进的序批式活性污泥法技术(SBR),不仅占用空间少、控制可靠稳定,且资本投入和运维成本较低。全程化ICEAS解决方案提供包括曝气系统、鼓风机、泵、混合器以及监控在内的多个优势功能。

通过部署赛莱默的Sanitaire ICEAS,贾姆讷格尔市现在能够高效处理污水,让周边的工业设施可以对这些水进行再利用,并且污水经过处理后再排放就不会对附近的海洋生态系统造成危害。这不仅有利于社区群众的健康,还改善了兰加马蒂河和纳格马蒂河的水质,从而加强了滨河地区的环境保护,节省了淡水资源。

解决缺水难题

卡勒斯瓦拉姆抽水灌溉项目(KLIS)是全球最大的多级抽水灌溉项目之一,建在位于特伦甘纳布帕帕里区卡勒斯瓦拉姆的戈达瓦里(Godavari)河上。建造该项目是为了将河流发生的洪水利用起来,加强特伦甘纳抵御干旱的能力。

赛莱默与KLIS的承包商Megha Engineering and Infrastructure Limited (MEIL)建立合作,提供飞力A-C定制金属蜗壳泵,单泵每秒可将75,000升水输送至35米高的地方。通过桑迪拉(Sundilla)泵站所使用的40 MW电机,该项目能够从Sundilla水坝的前滩抽水,并泵入斯里帕达-耶兰帕利(Sripada Yellampalli)项目。

在赛莱默飞力泵的助力下,KLIS项目可以有效解决特伦甘纳附近和干旱多发地区的缺水问题,带来了宝贵的灌溉、饮用和工业用水资源。

疫情下保障客户运营的连续性

疫情期间,世界各国严格执行封锁,制造商也努力克服挑战,希望保持业务的连续运转。位于特伦甘纳的一家印度最大的制浆造纸公司受到了严重冲击。

这家特殊的制浆造纸公司以使用先进、绿色环保的造纸技术而著称。它利用赛莱默的WEDECO威德高品牌臭氧系统进行漂白作业。疫情期间,赛莱默为该公司的臭氧厂大力提供人员和服务支持,力求在困难时期,提供不间断的臭氧供应,确保工艺流程的正常运转。

凭借赛莱默强大的臭氧生产技术及其运营团队的支持,这家制浆造纸公司借助该臭氧系统,在环境保护上取得了理想的表现,同时提升了流程和成本效率。

赛莱默很荣幸与印度各地的客户合作,共同推广负责任的水资源管理,造福社区和当地经济。我们会团结一致,帮助创造一个更加可持续且公平的世界。