It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默凭借为巴黎提供可持续饮用水处理解决方案荣获全球水奖

赛莱默凭借为巴黎提供可持续饮用水处理解决方案荣获全球水奖

耗资180万美元的工厂扩建项目提高产能、降低能耗并确保优质饮用水。

赛莱默近日因其对法国巴黎的奥利(Orly)饮用水厂进行现代化改造并取得出色成果而荣获“年度水项目”大奖。全球水奖旨在表彰以最有意义的创新来优化其在运行过程中对环境所产生的影响的水项目。

奥利饮用水厂约占巴黎地区供水量的25%,是巴黎自来水公司(Eau de Paris)在巴黎经营的最大水厂之一。Eau de Paris每天平均收集、运输、处理和分配50万至60万立方米的水。巴黎人消耗的水资源有一半来自河流,另一半来自地下。来自塞纳河和马恩河的水分别在位于奥利和茹安维尔的两家工厂进行处理。

随着巴黎的用水需求越来越大,奥利饮用水厂必须对处理系统进行现代化改造,以保证持续向巴黎供应优质的饮用水。该厂还需要升级各项工艺,从而达到降低能耗的目的。为此,Eau de Paris与以Saur集团旗下子公司Stereau为首的财团达成合作。

为巴黎带来创新水处理解决方案

作为Stereau的供应商,赛莱默负责设计并提供创新型解决方案,其中包括升级现有的水泵站并安装紫外线技术进行更好的消毒。现有的臭氧系统也升级加入了臭氧混合和破坏技术。项目的整体成效表现为减少了对化学品的使用,同时提升了饮用水处理工艺的可持续性。

在这个项目中,赛莱默提供了量身打造的处理和分析技术、泵送系统和控制系统,其中包括飞力和罗瓦拉(Lowara)水泵以及威德高(Wedeco)臭氧和紫外线系统。

降低能耗并减少使用化学品

Eau de Paris对该项目提出的主要目标之一就是减少能耗。而赛莱默提供的创新节能技术可用于水运输、处理和分析,帮助奥利饮用水厂大大降低了对能源和化学品的消耗。比方说,新安装的泵站包括3台配备了高效电机的飞力3501大型潜水泵,在降低能耗和成本上收效显著。

借助赛莱默的杀菌消毒技术,这家工厂能够提供高质量的饮用水。这项技术包括部署新的臭氧曝气和臭氧破坏系统,可以有效优化该厂的臭氧处理工艺。为升级饮用水厂的三级处理工艺,赛莱默使用了1台威德高中压紫外线杀菌设备和一个用来监控设备运行的控制箱,因此不再需要用化学品来消毒。该解决方案还包括先进的分析传感器和新型罗瓦拉水增压装置,用于供应工业生产用水。

赛莱默欧洲中部地区水处理部和法国重大项目部总监Jean-Christophe Hostachy表示:“赛莱默在奥利饮用水厂的升级过程中发挥了核心而全面的作用,从提供自主研发的处理和分析技术到泵送系统,打造出完全一体化的处理解决方案,为高质量的饮用水提供了保障。”

Hostachy接着说道:“赛莱默的整个团队都为获得这项国际大奖感到自豪和荣幸,这是对我们坚定履行提高水务行业效率和加强水资源保护的承诺的最大认可。它也证明了我们有能力通过综合运用多项尖端技术来设计并实施复杂的解决方案。该奖项不仅是对我们技术创新的表彰,也是对赛莱默欧洲团队在不同国家齐心协力再创佳绩的一种褒奖。”

通过携手运用全面而创新的方法来解决巴黎自来水公司面临的水资源挑战,赛莱默帮助客户加强了自身的水处理能力,同时也提升了可持续性和用水安全。

关于全球水奖

2006年,国际水务智库(Global Water Intelligence)设立了全球水奖,之后每年会在全球水峰会上颁发,以表彰国际水资源领域的重大成就。“年度水项目奖”旨在表彰以最具意义的通过创新来优化其在运行过程中对环境所产生的影响的水项目。

详细了解赛莱默如何帮助客户推进可持续发展:

赛莱默2020年可持续发展报告

请求信息