It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Venezuela. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Xylem ayuda a agencia italiana de agua a reducir el uso de energía en bombas de sondeo en un 30 %

Xylem ayuda a agencia italiana de agua a reducir el uso de energía en bombas de sondeo en un 30 %

Una importante agencia de recursos hídricos de la región italiana de Calabria se propuso recientemente ampliar y modernizar su red de suministro de agua potable. La agencia Società Risorse Idriche Calabresi (Sorical) quería recuperar la eficiencia hidráulica de sus operaciones como parte de este plan. Las bombas de sondeo geotécnico de la marca Lowara de Xylem ayudaron a la agencia a reducir el uso de energía en un 30 por ciento en cada pozo y duplicaron, y en algunos casos triplicaron, la tasa de extracción de agua. Esto forma parte del trabajo de Xylem para ayudar a las comunidades de todo el mundo a optimizar la gestión del agua y avanzar hacia la sostenibilidad.

 
La agencia del agua Sorical suministra más de 274 millones de metros cúbicos de agua al año a la región de Calabria, que cuenta con una población de 1,96 millones de personas. La agencia se encarga de gestionar la gran red de suministro de agua y las plantas de tratamiento de agua potable de la región. Cada día suministra agua a casi todos los municipios de la región de Calabria, a través de 6.000 kilómetros de tuberías, 300 estaciones elevadoras y 900 embalses y depósitos.

Aunque las condiciones hidrogeológicas y climáticas de Calabria pueden hacer que la región parezca rica en recursos hídricos, estos pueden verse mermados por el cambio climático, la escasez de precipitaciones y la sobreexplotación humana.

Para hacer frente a estos retos, Sorical se dedica cada día a evaluar y supervisar los recursos hídricos disponibles y la demanda de agua. También desarrolla planes para reconfigurar, ampliar y modernizar las plantas de agua existentes. Hasta la fecha, la agencia ha destinado 256 millones de euros a estos planes, además de otras inversiones durante la próxima década. Estos planes se centran principalmente en el mantenimiento extraordinario de las plantas, para prolongar su vida útil, y en la sustitución de tuberías viejas o dañadas.

Revisión de los pozos existentes para aumentar su eficacia

Una gran parte del trabajo de mantenimiento de la agencia se ha dedicado al mantenimiento ordinario y extraordinario de sus pozos existentes, con el fin de mejorar su eficiencia energética. Este mantenimiento es crucial para el funcionamiento de la agencia, ya que la mitad del agua potable que se utiliza en Calabria procede de recursos hídricos subterráneos, a través de una red de casi 300 pozos.

Un buen ejemplo de este mantenimiento son las mejoras realizadas en varios campos de pozos. El agua extraída de los pozos se distribuye a las ciudades situadas entre el mar Jónico y la meseta montañosa conocida como La Sila. Algunos de estos pozos, construidos a finales de la década de 1980, mostraban signos de desgaste y deterioro debido a su antigüedad, ya que presentaban obstrucciones en los desagües, corrosión e incrustaciones en los filtros y las tuberías. Estos factores, combinados con las bombas que se utilizaban, daban lugar a ineficiencias energéticas y económicas.

 
Para mejorar sus prestaciones y mitigar este problema, Sorical se propuso restaurar por completo la eficiencia hidráulica de los pozos mediante cepillado mecánico, herramientas de aspersión y otros métodos. Estas acciones eliminaron las incrustaciones y los depósitos que se habían acumulado en la superficie interior de las tuberías, mejoraron los filtros y eliminaron la arena y los residuos.

 
Sorical también sustituyó las bombas del interior de cinco pozos por las bombas de sondeo sumergibles Lowara Z8 de Xylem. Las bombas tienen un diseño de alta eficiencia, que incluye anillos de desgaste dinámicos que reducen las pérdidas hidráulicas al mínimo, disminuyen el uso de energía y evitan que la bomba se bloquee durante los períodos de inactividad. Las bombas son ideales para el suministro de agua desde pozos profundos, para el aumento de presión y para la distribución de agua en sistemas municipales e industriales.

Se duplican y triplican las tasas de extracción de agua

Gracias a las bombas Lowara y a las tareas de mantenimiento de la agencia, Sorical ha reducido el consumo eléctrico de cada pozo en un 30 %. Las actualizaciones y revisiones también han permitido duplicar e incluso, en algunos casos, triplicar la cantidad de agua extraída de cada pozo.

Además de este trabajo, Sorical está sustituyendo las bombas obsoletas e instalando bombas de alta calidad y eficiencia energética que han ahorrado unos 3 millones de euros en el uso de energía.

Entre los proveedores de bombas seleccionados, Xylem suministró más de 35 bombas de sondeo Lowara para pozos repartidos por la región. Estas bombas forman parte de la serie Z de Lowara (Z8, Z10, Z12), fabricadas en acero inoxidable y con flujo semiaxial, lo que las convierte en una buena opción para entornos corrosivos y abrasivos. Las bombas son también muy eficientes, tanto en rendimiento hidráulico como en uso de energía, lo que las hace especialmente fiables y duraderas.
 
Con el fuerte empeño de Sorical en mejorar continuamente sus actividades, combinado con la adopción de bombas de sondeo energéticamente eficientes de Xylem, la agencia está ayudando a suministrar agua de forma más sostenible a toda la región de Calabria.
 
Para saber más sobre cómo Xylem ayuda a sus clientes a avanzar hacia la sostenibilidad, consulte nuestro Informe de Sostenibilidad.