It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

现场次氯酸钠生成系统

OSEC 系统可以安全地按需生成次氯酸钠,此过程只需消耗盐、水和电。  

凭借 30 多年来在世界各地安装 OSHG 系统所积累的丰富经验,Evoqua 推出了 W&T® 品牌的 OSEC 系统,该系统适用于市政、水上运动和工业市场中的很多应用。 

 

优势包括: 

  • 通过极其高效的原位流程生成次氯酸钠,因此可以根据实际需求量,以极具成本效益的方式进行生产。 
  • 使用惰性原料,在现场按需生成次氯酸钠产品,因此减少甚至消除了存储和处理化学品时会遇到的常见问题。 
  • 浓度稳定的低强度溶液 (< 1%) 意味着,溶液中的活性氯的分解始终保持在最低水平。  
  • 将生成产品时形成的消毒副产物的量降至最低。 
  • 通过制定错峰生产计划,可以进一步节省成本。 

现场次氯酸钠生成系统